This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:通过 GPS 生成1pps 基准的122.88MHz 时钟

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/968048/lmk05318b-122-88mhz-clock-generation-with-1pps-reference-from-gps

器件型号:LMK05318B

您好!

我的客户希望使用 LMK05318B 生成122.88MHz 时钟、参考 GPS 的1pps siganl。

1. LMK05318B 是否是上述应用的最佳解决方案? 如果您有更好的产品、请推荐。

2.您能否为应用提供参考设计材料?

2.能否提供 TICS Pro 的示例配置文件?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    是的、LMK05318B 是解决此问题的最佳解决方案。 您可以在 Ticspro "Default configurations"中找到默认的1pps 配置。

    此致、
    Hao