Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, USB2ANY
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
您好!
我一直在使用 LMK04610时遇到问题。
根据 LMK04610的数据表、在配置 SPI 寄存器之前、应在加电后切换 RESETN (数据表中的9.5.1段)。 在数据表中、RESETN 发布和 SPI 编程开始之间没有延迟、但我在一些文章中已经了解到无需延迟:可以在 RESETN 发布后立即使用 SPI。
我们在特定电路板上使用一个 LMK04610、并观察到以下情况:当我们切换 RESETN 并在之后尝试对 SPI 寄存 器进行编程时、寄存器配置不会改变、就像写入寄存器未被考虑在内一样。 但是、当我们在不切换 RESETN 的情况下尝试对寄存器进行编程时、我们能够配置寄存器。
令人惊讶的是、在 SPI 编程之前切换 RESETN 应该起作用。
您能否为我们提供一些支持?
此致、
迪尔安·艾伯特