This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:RESETN 释放后无法写入寄存器

Guru**** 2506025 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/990131/lmk04610-impossible-to-write-registers-after-resetn-is-released

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我一直在使用 LMK04610时遇到问题。

根据 LMK04610的数据表、在配置 SPI 寄存器之前、应在加电后切换 RESETN (数据表中的9.5.1段)。 在数据表中、RESETN 发布和 SPI 编程开始之间没有延迟、但我在一些文章中已经了解到无需延迟:可以在 RESETN 发布后立即使用 SPI。

我们在特定电路板上使用一个 LMK04610、并观察到以下情况:当我们切换 RESETN 并在之后尝试对 SPI 寄存 器进行编程时、寄存器配置不会改变、就像写入寄存器未被考虑在内一样。 但是、当我们在不切换 RESETN 的情况下尝试对寄存器进行编程时、我们能够配置寄存器。

令人惊讶的是、在 SPI 编程之前切换 RESETN 应该起作用。

您能否为我们提供一些支持?

此致、

迪尔安·艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilan:

    如果帖子格式设置不正确、我们深表歉意-在新网站上进行移动发布会导致难以准确评估/更正文本大小。

    您如何确认寄存器编程? 正在检查特定的器件行为? 读回寄存器?

    请注意、LMK04610需要在对所有其他寄存器进行编程后大约25-30ms 对 DEV_STARTUP=1进行编程。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的快速回复。

    为了提供更多详细信息、LMK 编程是在 FPGA 器件加电后完成的(因此非常快)。 然后、我们将通过读回寄存器值(通过同一 FPGA)来检查寄存器配置。 该读数在 LMK 编程几秒钟后完成。 我们观察到所有寄存器保持其默认值、并且我们预期在一个 LMK 输出上看到的输出时钟未生成。

    当 RESETN 从未置位时、我们观察到寄存器配置正确、输出时钟正确生成。

    我可以确认 DEV_STARTUP 配置在两种情况下都是在编程序列结束时完成的。

    此致、

    迪尔安·艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilan:

    我可以获得您的寄存器编程副本吗? 我想确认编程序列和值可以在我们的实验中复制。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    当然、请在 下面找到我们使用的寄存器编程序列的副本。

    e2e.ti.com/.../lmk04610_5F00_prog_5F00_seq.txt

    如果您对此有任何疑问、请不要犹豫。

    此致、

    迪尔安·艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilan:

    今天我们的实验室 EVM 工作时遇到了一些问题、但 我想我解决了这个问题。 很抱歉耽误了时间、我明天将详细介绍这一点。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilan、

    我在 EVM 上加载了您的编程、看起来一切正常、并且我具有回读功能(即使 在 RESETN 切换后也是如此)。 这指向 SPI 通信问题。 我建议您仔细检查 SPI 时序是否符合数据表 SPI 时序图。  时序图的一个不明显的结果是 ,SCL* 变为低电平之前,SCL 引脚应该为低电平。

    请注意、我看到您已将其中一个输出配置为 SYSREF。 请注意 、除非 PLL2预分频器的输出上存在时钟、这意味着需要锁定 PLL2 (无论是否使用 PLL2)、否则在分配模式下不可能触发 SYSREF 脉冲。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的答复。

    我已经检查了与 SPI 接口相关的时序、以确保我们符合 LMK04610数据表。  如果您可以在侧面检查、我在下面插入了与 LMK 的 SPI 通信的时间图。

    对我来说、一切都应该很好:

    • RESETN 在 SPI 通信前被切换(1 -> 0 -> 1)。 RESETN 低电平脉宽持续时间 超过100ns
    • 在 SCSN 设置为低电平之前、SCL 保持低电平
    •  CS*下降沿与 SCL 上升沿之间的延迟约为30ns
    • SPI 时钟频率约为15MHz

    事实是、当 RESETN 按照时间图中所示进行切换时、LMK SPI 寄存器不会更改、并且即使按照编程顺序也会保留其默认值。 但是、如果我们 在启动时将 RESETN 绑定到"1"(RESETN 从未置位)、同一 SPI 序列就能完美工作。

     令人放心的一点是、该序列似乎适用于您的电路板。 您能否最终分享在 SPI 接口上实施的 SPI 时序,以了解我是否可以使其与之配合使用?

    对于 SYSREF、是的、您说得对、我们仍在使用 PLL2来处理序列、以便能够根据需要生成 SYSREF 信号。 感谢您的观看。

    此致、

    迪尔安·艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilan、您好!

    感谢您提供的详细信息、我们将在我们的一侧对此进行探讨。  我知道它不是15MHz…… 可能更接近1MHz。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilan、

    正如 Timothy 所建议的、我们自己的 SPI 的运行频率要接近1MHz。 尽管如此、我认为 SPI 频率不应该是问题:您生成的复位脉冲 似乎有选择性地阻止器件通信。

    仅出于测试目的、您是否在 RESETN 引脚上尝试过其他持续时间? 因为我要手动切换 RESETN 线路、所以复位脉冲宽度接近300ms、RESETN 0 -> 1与 SPI 编程开始之间的延迟更像是1s。。。 您可以尝试单独改变这两个参数、以查看它们是否起作用。

    USB2ANY 还会在每次 SPI 写入之间引入10-25ms 的编程延迟...  这更难进行测试、但如果其他选项用尽、可能值得探索。 我将在大容量 SPI 编程和器件启动位编程之间插入一些延迟、以此启动调查 ARM。。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    好的、感谢您提供的这些信息、根据您的建议、我将 对 RESETN 脉宽持续时间以及 RESETN 失效和 SPI 编程开始之间的延迟进行一些实验。 我会让您了解我的结果。

    就个人而言、我认为问题不是 SPI 写入之间的持续时间问题、因为同一序列似乎正常工作、但如果没有 RESETN =>最后我将尝试此测试

    此致、

    迪尔安·艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请继续发帖。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek、Timothy、您好

    我可以进行一些测试、我可以为您提供一些结果。 下面是测试列表:

    • 测试 NB 1:启动时、RESETN 在300ms 内设置为"1"、然后 RESETN 在300ms 内设置为"0"、然后 RESETN 设置回"1"、 SPI 编程在 RESETN 失效后大约150ns 开始。 结果是未生成预期的输出时钟=>该序列不起作用。
    • 测试 NB 2: 启动时、 RESETN 在150ns 期间设置为"1"、然后在150ns 期间将 RESETN 设置为"0"、然后 RESETN 设置回"1"、 SPI 编程在 RESETN 失效后大约300ms 开始。  结果是生成了预期的输出时钟=>这个序列 看起来有效。

    根据这些测试、我觉得在 RESETN 释放和 SPI 编程开始之间有必要有一个最小延迟、这样 PLL 可以接受 SPI 写入。

    您对这些测试有何看法? 请告诉我、您是否需要我使用不同的参数进行更多测试。

    此致、

    迪尔安·艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dilan、

    您的结果对我来说很有意义。 我们之前的指导(RESETN 被置为1后、可能会立即进行 SPI 编程)似乎不正确。 由于数据表中的任何位置都未捕获此信息、因此我认为我们应该 确定 RESETN 到 SPI 时序的实际值并将其包含在下一个数据表修订版中、这对每个人都很有帮助。 我将尝试与能够查看器件数字实施的人员确定最小延迟、并让您知道我发现的内容。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Derek、我将等待您的调查和结果来更新我的 SPI 序列。

    此致、

    迪尔安·艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilan:

    由 RESETN 低电平->高电平转换触发的内部10MHz±30% POR 状态机时钟为2^20延迟计数器计时。 这在2^20/(10MHz * 0.7)=最坏情况下大约为150ms 时起作用。 我怀疑 我们的应用团队从未观察到这种延迟、 因为我们是从 TICS Pro 手动切换 EVM 上的 RESETN 线路、或者由于应用延迟和 USB 事务延迟、在 USB2ANY 上每次 SPI 写入之间通常会有大约10ms 的延迟、 前16个 TICS Pro 寄存器写入裸片 ID 和版本(或 R0)等非关键型寄存器、但通常我们不会更改 R0中的任何内容。

    由于 POR 编号没有测试覆盖范围、我们建议200ms (-50%)是一个合理的额外裕量 、应覆盖绝大多数器件。 同样、由于我们对此没有测试覆盖范围、因此200ms 不是一个可保证且经过测试的参数; 然而、 在这种情况下、任何在200ms 后仍然未编程的器件都可能由于其他原因被屏蔽掉、因此您可能永远不会遇到在 RESETN 下限->高电平后200ms 也无法编程的正常运行的器件。  

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的详细回答。

    我测试了您建议的值200ms、SPI 编程仍在工作。 因此、我将为我的设计保留该值。 请告诉我、在进行更多调查后、是否需要调整该值(以 更大的值)。 当然,我将监控数据表的下一个修订版本,以检查是否需要更新此延迟。

    再次感谢您的支持。

    此致、

    迪尔安·艾伯特