This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PWM 发生器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/989989/pwm-generator

大家好、

我的客户正在寻找 PWM 发生器 IC。 请告诉我推荐的器件吗?

这是客户的要求。

  • 通道数:6通道
  • 可调 PWM 频率  动态每个通道(可单独调节) :100k 至200kHz
  • 0.01kHz 阶跃(希望如此)、范围 为100k 至200kHz
  • PWM 占空比:所有通道固定50%
  • 输入接口:串行12位
  • PWM 电压:3.3V

此致、

山口