请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我的客户正在寻找 PWM 发生器 IC。 请告诉我推荐的器件吗?
这是客户的要求。
- 通道数:6通道
- 可调 PWM 频率 动态每个通道(可单独调节) :100k 至200kHz
- 0.01kHz 阶跃(希望如此)、范围 为100k 至200kHz
- PWM 占空比:所有通道固定50%
- 输入接口:串行12位
- PWM 电压:3.3V
此致、
山口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在寻找 PWM 发生器 IC。 请告诉我推荐的器件吗?
这是客户的要求。
此致、
山口
山口您好、
此致、
Hao