This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:锁定占空比

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987497/lmx2572-lock-duty-cycle

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMK00304

大家好、

我的客户 遇到 LMX2572的 PLL 锁定问题。  如果部件的基准时钟没有50%的占空比、PLL 将不会锁定。  它们 不使用倍频器。  数据表中未提及对50%占空比的需求。  它们旨在使用30%的占空比、但不会锁定。  这是使用评估板进行测试的。

您能否 确认此器件需要大约50%的占空比才能锁定、并请提供最小参考时钟占空比?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    我们将于下周一再次与您取得合作。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    这是我第一次听说有人希望将30%占空比参考时钟用于合成器、您知道这种设计的原因是什么吗?

    如果它们不使用 OSC_2X 倍频器和乘法器、理论上说、合成器应该锁定。 他们能否确认、如果将参考时钟调整为50%占空比、合成器将锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    是的、 他们可以确认它将在测试设置中以50%的占空比锁定。

    占空比为30%的原因是它们使用 LMK00304作为时钟、并且它接收到一个低振幅(~ 0.3Vpp)信号。  这会导致一个30%占空比时钟从时钟缓冲器输出到 PLL。  LMK00304具有自偏置功能(不符合数据表)。

    您能否确认 LMX2572上的最小参考时钟占空比是多少?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    我们很少使用非50%占空比参考时钟来测量性能、因为这不是 PLL/合成器的常见用例、因此我们在这方面没有测试数据。 正如我之前说过的、理论上、它应该锁定、因为 R 计数器只会查找基准时钟的上升沿、因此占空比无关紧要。  

    LMK00304的 VID 是否为0.3V? 如果是这种情况、应该可以。 LMK00304的规格要求最小0.15V  

    我猜锁定问题不是由于占空比、而是参考时钟的质量。 我 怀疑、除了占空比、相位噪声和周期到周期抖动也很糟糕。 我认为我们的重点应该是解决缓冲器问题、而不是尝试调整合成器(我不确定是否可能这样做)、因此不明智的决定是为合成器提供质量不佳的参考时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的指导。 您能不能看一下负责 LMK00304的人员中的参考时钟或环路?

    下面是驱动 LMK00304的200MHz、500mVpp 参考时钟。  

     

    LMK00304的输入如下所示:

     

    但具有 LVPECL 驱动器(无 Rs)。

    LMK00304的输出是非50%占空比方波。

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    这个输入信号对我来说看起来很好、令我惊讶的是输出占空比为30%。 我将要求我的同事支持缓冲区问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

     对于 LMK00304、是否有人对此做出任何响应或有人参与其中?

    添加  PECL 时钟缓冲器后、我的客户可以从 LMK00304获得50%的占空比。 是否知道信号为什么不能正常工作?

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    向 CLKIN/CLKIN*提供差分 LVPECL 输入比仅使用一个差分输出构成对和 LVCMOS 时钟终端更有意义

    如果您使用的是 LVCMOS 驱动程序、并且遇到了占空比失真的相同问题、 请考虑以下调试步骤:

    LMK00304 CLKIN 输入的内部偏置为1.4、但 您共享的波形中时钟的共模电压为 GND。  

    您可以检查以确认时钟输入连接到 CLKIN,CLKIN*是交流耦合到 GND。

    您还可以测量 CLKIN/CLKIN*引脚以检查直流偏置。

    您还可以尝试对时钟输入进行直流耦合、如图26所示。

    此致、
    通道