请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 尊敬的技术支持团队:
我正在尝试向具有晶体振荡器的 REFP 提供25MHz 单端时钟(LVCMOS)。
是否可以使用频率容差为±50ppm 或±100ppm 的晶体振荡器?
在数据表中未找到频率容差(±25ppm、±50ppm 等)的说明。
它用于 PCIe 时钟。
此致、
TTD
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的技术支持团队:
我正在尝试向具有晶体振荡器的 REFP 提供25MHz 单端时钟(LVCMOS)。
是否可以使用频率容差为±50ppm 或±100ppm 的晶体振荡器?
在数据表中未找到频率容差(±25ppm、±50ppm 等)的说明。
它用于 PCIe 时钟。
此致、
TTD