请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 您好,
我们的客户 使用 LMK02828同步功能并将 PLL 断电、CLKIn0和 CLKIN1是 LVDS 输入、CLKIN1用作 Fin、但它没有输出、当他使用 EVM 板时、它可以正常输出。
他的配置如下、您能帮助分析吗?




此致
Kailyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们的客户 使用 LMK02828同步功能并将 PLL 断电、CLKIn0和 CLKIN1是 LVDS 输入、CLKIN1用作 Fin、但它没有输出、当他使用 EVM 板时、它可以正常输出。
他的配置如下、您能帮助分析吗?




此致
Kailyn