This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828无输出

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986185/lmk04828-lmk04828-has-no-output

器件型号:LMK04828

您好,

我们的客户 使用 LMK02828同步功能并将 PLL 断电、CLKIn0和 CLKIN1是 LVDS 输入、CLKIN1用作 Fin、但它没有输出、当他使用 EVM 板时、它可以正常输出。

他的配置如下、您能帮助分析吗?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您说客户可以让 EVM 正常工作、但不能使用他们自己的电路板。 他们是否尝试使用 TICS Pro 对电路板进行编程?

    由于未使用 PLL1、因此无需 CPOUT1引脚上的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您非常感谢您的回复、是的、他可以获得 EVM 输出、但他自己的电路板无法输出、他已使用 TICS Pro 对他的电路板进行了编程。 你有其他意见吗?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    Vcc 上电后、如果他们对 R2进行编程以使器件断电、他们能否看到电流下降?