请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM555 尊敬的先生。
我测试了以下电路。
负载是3.3欧姆的灯丝加热器、
但 LM555计时器有时会死机、LED 会烧坏。
您能否 检查这条马戏团有什么问题?

此致、Yoon。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yoon、
我怀疑是来自加热元件的感应反冲。 虽然它是一个电阻元件、但它们通常由绕组线圈组成、这些线圈看起来也像一个电感器。 在这种情况下、向电源线添加瞬态电压抑制二极管(TVS 二极管)有助于解决这种情况。
我们有一个有关 EOS 的系列。 如果您查看此链接的右侧、您将看到4个视频12.1至12.4、其中将引导您完成这些事件并选择保护组件。