This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:CAN#39;t 获取 sysref 时钟以在 TICS 或现实生活中工作

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/984870/lmx2594-can-t-get-sysref-clock-to-work-in-tics-or-real-life

器件型号:LMX2594

您好!

我正在尝试使用200MHz 输入、10GHz fVCO (和 OUTA)和62,5MHz 系统时钟进行设置。

VCO 运行良好(输入:无倍频器、PreR、Mult 或 PostR/VCO:NDivider 50、整数模式)

但是、系统时钟根本不运行、我也无法在 TICS 中设置它。

在 TICS 中、所包含的除法始终设置为1、因此内插器频率始终过高、即使 Sysref-Pre-Divider 设置为4 (最大值)、它仍然是2.5GHz。

在现实生活中、我还尝试了很多东西、但当我将 RFoutB 设置为 SysRef 时、从未获得任何输出。 Sysref 被启用并设置为重复、sysrefreq 引脚为高电平。

您的、

Marc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc。

    根据您的配置、只要启用 VCO_PHASE_SYNC、包含的 divde 就为4。 如果 FPD 为200MHz、则 PLL_N 太小而无法有效。  请使 FPD = 50MHz、它应该可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、至少在 TICS 中、这种方法现在起作用。

      我将在明天的设置中检查它。