请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 您好!
我正在尝试使用200MHz 输入、10GHz fVCO (和 OUTA)和62,5MHz 系统时钟进行设置。
VCO 运行良好(输入:无倍频器、PreR、Mult 或 PostR/VCO:NDivider 50、整数模式)
但是、系统时钟根本不运行、我也无法在 TICS 中设置它。
在 TICS 中、所包含的除法始终设置为1、因此内插器频率始终过高、即使 Sysref-Pre-Divider 设置为4 (最大值)、它仍然是2.5GHz。
在现实生活中、我还尝试了很多东西、但当我将 RFoutB 设置为 SysRef 时、从未获得任何输出。 Sysref 被启用并设置为重复、sysrefreq 引脚为高电平。
您的、
Marc。