Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2594
LMX2595寄存器值的分步计算
我使用的是 LMX22595和 TICS Pro 软件。 我能够使 LMX2595在16.6GHz 下工作。 但是 、我需要提出一份设计文档、向其他工程师展示如何操作
当评估板不可用时导出寄存器值。 我 已经下载了技术文档、并且熟悉 AD 和 Heite 的 PLL。 这些文档提供了计算 寄存器值的分步方法。 虽然 LMX 数据表提供了一些信息、但并未 提供有关如何从输出频率推进到单个寄存器的详细信息
值。 比如如何计算 PLL_N。 此外、我无法在技术文献 或支持博客中找到此信息。
以前 的案例号为 CS0437729。 TI 客户支持无法为我提供帮助、并建议我与您联系。
感谢您的帮助。
Bill Buxton
固件/软件工程师