This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595寄存器值的分步计算

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/984568/lmx2595-step-by-step-calculation-of-lmx2595-register-values

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件: LMX2594

LMX2595寄存器值的分步计算

我使用的是 LMX22595和 TICS Pro 软件。 我能够使 LMX2595在16.6GHz 下工作。 但是 、我需要提出一份设计文档、向其他工程师展示如何操作
当评估板不可用时导出寄存器值。 我 已经下载了技术文档、并且熟悉 AD 和 Heite 的 PLL。   这些文档提供了计算 寄存器值的分步方法。 虽然 LMX 数据表提供了一些信息、但并未 提供有关如何从输出频率推进到单个寄存器的详细信息
值。  比如如何计算 PLL_N。  此外、我无法在技术文献 或支持博客中找到此信息。

以前 的案例号为 CS0437729。  TI 客户支持无法为我提供帮助、并建议我与您联系。

感谢您的帮助。
Bill Buxton
固件/软件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    数据表中的公式1和2 显示了如何计算环路中的频率和分频器值。 是的、我们在数据表中没有分步示例、因为我们认为这非常简单。 总之、这就是我们在数据表中所拥有的一切、我们没有任何其他配套资料来解决这一问题。 也许您可以从  C:\ProgramData\Texas Instruments\TICS Pro\Configurations\Devices\PLL + VCO\LMX2594中查看我们在 TICS Pro 中的表现。