Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214
您好、支持团队、
我们正在研究使用电平转换器的零延迟缓冲器。
我可以在 CDCE6214中找到零延迟模式。
是否可能与 CDCE6214有关?
*时钟速率:148MHz
*输入:3.3V
输出:1.8V
*传播延迟:零(请告诉我最小/最大值)
如果您有其他选择、请告诉我。
此致
Takahashi Hirokazu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Takahashi-San、您好!
我看到了您的观点、数据表从未明确指出 VDD_REF、VDD_VCO、VDDO_12或 VDDO_34是否可以连接到不同或相同的电源轨。
在... 第10.2.2节指出:
"一. 1)将电源引脚(VDD_REF、VDD_VCO、VDDO_12和 VDDO_34)连在一起、或将它们单独连接到1.8V、2.5V 或3.3V 电源。"
我希望这意味着它们可以是相同或不同的电压轨。 允许不同的电压轨可以满足您对3.3V 输入和1.8V 输出的要求、但我将再次确认、我们将告知您。
73、
Timothy