This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214:用作零延迟缓冲器的用例

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/997563/cdce6214-use-case-as-zero-delay-buffer

器件型号:CDCE6214

您好、支持团队、

我们正在研究使用电平转换器的零延迟缓冲器。

我可以在 CDCE6214中找到零延迟模式。

是否可能与 CDCE6214有关?

*时钟速率:148MHz

*输入:3.3V

输出:1.8V

*传播延迟:零(请告诉我最小/最大值)

如果您有其他选择、请告诉我。

此致

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirokazu、您好!

    有内部反馈和外部反馈选项。 外部反馈可以提供更好的对齐方式。 实际延迟也取决于 PCB 布线长度。 无论如何、数据表中的延迟变化小于+/-400PS。  

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao

    感谢您的及时支持。

    CDCE6214是否可以在输入和输出端支持不同的电压?

    输入为3.3V、输出为1.8V

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    我看到了您的观点、数据表从未明确指出 VDD_REF、VDD_VCO、VDDO_12或 VDDO_34是否可以连接到不同或相同的电源轨。

    在... 第10.2.2节指出:

    "一. 1)电源引脚(VDD_REFVDD_VCO、VDDO_12和 VDDO_34)连在一起、或将它们单独连接到1.8V、2.5V 或3.3V 电源。"

    我希望这意味着它们可以是相同或不同的电压轨。  允许不同的电压轨可以满足您对3.3V 输入和1.8V 输出的要求、但我将再次确认、我们将告知您。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它支持不同的电压轨。

    此致、

    Hao