This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:存在带内杂散、当 LMX2820在交错模式下工作时、为什么? 如何消除它?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/996104/lmx2820evm-there-are-in-band-spur-when-lmx2820-is-working-under-interger-mode-why-how-to-eliminate-it

器件型号:LMX2820EVM
Thread 中讨论的其他部件:LMX2820USB2ANY

问题描述

在我们的 LMX2820评估板应用中、我们发现了一系列非常接近显性频率的杂散信号(请参阅图1、图2)

图1 7.4GHz 输出频率、370MHz 为基准输入且 N=20。

 

图2 7.5GHZ 输出频率、375MHZ 为基准输入且 N=20。

在上图中、当跨度设置为200kHz、RES BW 设置为100Hz 以下时、在显性频率附近有明显的杂散信号、不应将其视为相位噪声(但在噪声频谱模式下、它们可能看起来像噪声抖动)。

为了找出问题出现的原因、我们在同一窗口中保留了两条不同输出频率的频谱迹线(请参阅图3)。

图3黄色迹线为7GHz、蓝色迹线为7.02GHz。

  我们可以发现、杂散信号的频率和振幅在两条布线之间大致相等、因此我们考虑从信号发生器- KEYSIGHT N5183B 更改输入基准源。 (参见图4)。

图4 N5183B 的相同输出频率。

显然、情况并未改变、因此我们无法考虑输入参考源的影响。

然后、我们考虑电源的影响、因此我们将 IT6302替换为 IT6322和其他电源。 (参见图6)。 Figure 5是软件中的配置。

图5参数配置。

图6具有相同频率的不同电源

虽然电源被替换为其他电源、但布线也会重叠。

总之,我们通常认为问题可能是由 LMX2820评估板引起的,或者由于我们的实验室原因,无法提供更理想的测试条件。

 

我漂移、如果带内杂散是由 LMX2820芯片本身或我们自己的原因引起的? 您能否在自己的实验中重复一次试验、例如输入350MHz 或100MHz 信号作为参考、并锁定到任何整数输出频率、然后帮助检查是否存在带杂散、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图3是错误的、有正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得

    您能否保存并上传包含频率信息的.TCS 文件、以便我们复制屏幕截图中未记录的寄存器设置? File (文件)-> Save (保存)

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7000MHz.tcse2e.ti.com/.../7020MHz.tcse2e.ti.com/.../7400MHz.tcse2e.ti.com/.../7500MHz.tcs

    以下是每个设置的 TCS 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得

    我查看了配置、但我没有看到任何看起来会引起您所看到的杂散的东西。 我没有看到与电源有任何显著的差异、但我确实看到根据基准频率和信号发生器选择有显著的差异-几个杂散已经移动、其他杂散完全消失、在基准源之间切换。 明天、我将有机会借用一个高质量信号发生器、我们可以确定杂散贡献是否出现在我自己的设置中。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、并等待您的实验结果。  

    事实上、我们将设计一个低杂散信号发生器、目前通过 LMX2820EVM 电路板测试结果、我们无法确定杂散是来自我们的实验室环境还是由于 LMX2820芯片本身、还是仅仅是错误的软件设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得

    我有机会在高质量 SMA100B 上进行测试、我看不到任何您看到的内容、甚至降低了分辨率带宽以尝试 尽可能达到最佳水平。

    我使用的 EVM 未修改过默认环路滤波器值。 对于四种配置中的任何一种、我都看不到您的图所示的任何杂散。

    为了将该点驱动回原、我还有一个相同范围的相位噪声图(在7GHz 时、我无法在此 PNA 上实现更高的分辨率):

    近端有几个小杂散、500-700kHz 范围内有几个~110dBc/Hz、否则 图上没有类似杂散的东西。 这向我表明、您的基准在引入杂散时会出现问题、或者您的器件中会混合另一个噪声源(USB2ANY 是否已连接?)

    您使用的是什么环路滤波器值?

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试 LMX2820EVM 板时、始终连接 USB2ANY。  

    我自己的测试环境 似乎有一些怪异的杂散、从而影响 LMX2820、 我将仔细检查我的实验室环境。