Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMX2820EVM, USB2ANY
Thread 中讨论的其他部件:LMX2820、 USB2ANY
问题描述
在我们的 LMX2820评估板应用中、我们发现了一系列非常接近显性频率的杂散信号(请参阅图1、图2)

图1 7.4GHz 输出频率、370MHz 为基准输入且 N=20。

图2 7.5GHZ 输出频率、375MHZ 为基准输入且 N=20。
在上图中、当跨度设置为200kHz、RES BW 设置为100Hz 以下时、在显性频率附近有明显的杂散信号、不应将其视为相位噪声(但在噪声频谱模式下、它们可能看起来像噪声抖动)。
为了找出问题出现的原因、我们在同一窗口中保留了两条不同输出频率的频谱迹线(请参阅图3)。

图3黄色迹线为7GHz、蓝色迹线为7.02GHz。
我们可以发现、杂散信号的频率和振幅在两条布线之间大致相等、因此我们考虑从信号发生器- KEYSIGHT N5183B 更改输入基准源。 (参见图4)。

图4 N5183B 的相同输出频率。
显然、情况并未改变、因此我们无法考虑输入参考源的影响。
然后、我们考虑电源的影响、因此我们将 IT6302替换为 IT6322和其他电源。 (参见图6)。 Figure 5是软件中的配置。

图5参数配置。

图6具有相同频率的不同电源
虽然电源被替换为其他电源、但布线也会重叠。
总之,我们通常认为问题可能是由 LMX2820评估板引起的,或者由于我们的实验室原因,无法提供更理想的测试条件。
我漂移、如果带内杂散是由 LMX2820芯片本身或我们自己的原因引起的? 您能否在自己的实验中重复一次试验、例如输入350MHz 或100MHz 信号作为参考、并锁定到任何整数输出频率、然后帮助检查是否存在带杂散、谢谢。