This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00306:OSCIN/OSCOUT/REFout 的应用

Guru**** 2550180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993292/lmk00306-the-application-for-oscin-oscout-refout

器件型号:LMK00306

大家好、

我想知道我们是否有针对 OSCin 和 OSCout 的特定目标应用。 我认为在大多数应用中,两个 CLKIN/CLKIN*足以用于设计。 晶体在端口中的优点是什么?

此外、我想知道我们是否有针对 REFout 的特定目标应用。 某些应用是否需要此 CMOS 基准输出?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    [引用 userid="436821" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993292/lmk00306-the-application-for-oscin-oscout-refout "]我们有一个特定的 OSCin 和 OSCout 目标应用程序。

    与更昂贵的 XO 相比、这允许使用低成本的外部晶体。

    [引用 userid="436821" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993292/lmk00306-the-application-for-oscin-oscout-refout ]此外、我想知道我们是否有特定的 REFout 目标应用。 某些应用是否需要此 CMOS 基准输出?[/quot]

    我必须检查是否有我不知道的特定情况。  但是、我知道有时我希望使用混合格式缓冲器。  大多数简单 CMOS 缓冲器需要 CMOS 输入。  除了差分输出缓冲器之外、该 CMOS 输出还提供驱动 CMOS 扇出缓冲器的选项。  这是我的猜测使用案例。
     如果我能找到更多信息,我会告诉你。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    我没有找到更多东西。  但是、我认为其目的就像我在上面所说的那样。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Timothy!