请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK00306 大家好、
我想知道我们是否有针对 OSCin 和 OSCout 的特定目标应用。 我认为在大多数应用中,两个 CLKIN/CLKIN*足以用于设计。 晶体在端口中的优点是什么?
此外、我想知道我们是否有针对 REFout 的特定目标应用。 某些应用是否需要此 CMOS 基准输出?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想知道我们是否有针对 OSCin 和 OSCout 的特定目标应用。 我认为在大多数应用中,两个 CLKIN/CLKIN*足以用于设计。 晶体在端口中的优点是什么?
此外、我想知道我们是否有针对 REFout 的特定目标应用。 某些应用是否需要此 CMOS 基准输出?
谢谢你。
您好、Ella、
[引用 userid="436821" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993292/lmk00306-the-application-for-oscin-oscout-refout "]我们有一个特定的 OSCin 和 OSCout 目标应用程序。与更昂贵的 XO 相比、这允许使用低成本的外部晶体。
[引用 userid="436821" URL"~/support/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993292/lmk00306-the-application-for-oscin-oscout-refout ]此外、我想知道我们是否有特定的 REFout 目标应用。 某些应用是否需要此 CMOS 基准输出?[/quot]我必须检查是否有我不知道的特定情况。 但是、我知道有时我希望使用混合格式缓冲器。 大多数简单 CMOS 缓冲器需要 CMOS 输入。 除了差分输出缓冲器之外、该 CMOS 输出还提供驱动 CMOS 扇出缓冲器的选项。 这是我的猜测使用案例。
如果我能找到更多信息,我会告诉你。
73、
Timothy