This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582 Vtune 最小电容为1.5nF

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, LMX2582, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/991336/lmx2582-vtune-minimum-capacitance-of-1-5nf

主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200EVMLMX2582LMX2820

ADC12DJ3200EVM 使用 LMX2582生成 ADC 时钟。 EVM 使用与 LMX2582评估板相同的 PLL 环路组件值。 ADC 或 LMX 评估板均未提供有关环路配置的足够详细信息。 不过、PLLatinum Sim 会提供详细信息。 如果您启动 PLLatinum Sim、选择 LMX2582、然后单击"Load Device"、则环路组件为:


C1_LF = 560pF
C2_LF = 47nF   R2_LF = 150 Ω
C3_LF = 6800pF R3_LF = 12 Ω

为了理解设计、我想将环路滤波器设计更改为仅单个零点和极点、但我注意到我能够重现的一个奇怪误差。

如果您将"滤波器阶数"更改为"二阶数"、然后在 C1字段中重新输入0.56、则会出现一条错误消息、指示最靠近 VCO 的电容器必须大于1.5nF。 可以在下面的屏幕截图中查看错误消息。

当"滤波器阶数"为"三阶"时、C3最接近 VCO、并且由于 C3 = 6.8nF、因此满足最小值要求。 由于 ADC12DJ3200EVM 原理图在 VTune 上显示6800pF、因此硬件上满足此要求。

在哪里记录了这个1.5nF 的最小电容值? 我已经查看了 LMX2582数据表和 EVM 用户指南、但没有找到任何详细信息。 搜索 VTune (或1500或1.5)时、没有任何明显的结果、如该引脚上的1500pF 最小电容要求。 是否有任何关于在何处查找此信息的建议?

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2820数据表对最小 Vtune 电容进行了注释。 LMX2820在 VTune 引脚说明和环路滤波器的单独部分(下面的屏幕截图)中有两个位置包含此注释。 请更新 LMX2582文档以包含此信息。 谢谢! 此致、Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、您最初的帖子似乎没有及时得到回复。  您似乎明白了自己的困惑。  我将输入一个条目、以便将此更新包含在数据表中。  感谢您的反馈。

    我相信这将结束您的问题... 否则请告诉我。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、感谢您更新数据表以帮助下一位困惑的工程师! 此致、Dave。