This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2485E:TICS Pro 问题

Guru**** 2932890 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E, LMX2487E, LMX2485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992549/lmx2485e-tics-pro-problem

器件型号:LMX2485E
主题中讨论的其他器件: LMX2487E-EVMLMX2487ELMX2485

您好!

我还在学习使用 LMX2487E-EVM 和 TICS Pro 的 LMX2485E。  

(我将 其他电路板的 VCO 用于 LMX2485E、而不是 LMX2487E-EVM 的 VCO。

我选择了 TICS pro 的 LMX2485E 器件模式)

我发现 TICS Pro LMX2485E 模式存在以下问题;
1) 1)它不会仅写入 PLL 模式下"射频分频器 R 值"的电阻值。
在 PLL 模式的命令提示符中、不会出现只有"RF 分频器 R 值"的命令。
它可以在用户控制和原始电阻模式的"RF 分频器 R 值"上写入电阻器。

2)当我在 PLL 模式下选择"Prescalar=8"时、实际 Fvco 频率不是计算值。
CPUTRF 电压不正确?
当我选择"Prescalar=16"时、情况良好。

请告诉我如何解决问题。
Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sakaguchi - San,

    您可以对 LMX248x 系列 PLL 使用 LMX2487E.zip 文件、所有器件的寄存器映射都相同。 无论如何、我可以在下周解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San、您好!  

    感谢您的回复。  好的。 目前、我使用 LMX2487E.zip。 另外、我正在等待您的回复。  

    有很多虫子:(  

    谢谢、Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sakaguchi、San

    我们会随时向您通报最新进展。  除了上面列出的两个错误之外、您还遇到过其他错误吗?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sakaguchi - San,

    这是 LMX2485E 的 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../LMX2485E.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San、您好!  

    感谢您提供 zip 文件。 但当我使用 zip 文件时、PLL 始终处于解锁状态。  

    您是否使用 LMX2485-EVM 确认了行为

    谢谢、Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、
    我还没有发现其他错误。
    如果我发现任何其他错误、我会告诉您。
    您是否检查过 TICS Pro 的错误?
    此致、Shoko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sakaguchi - San,

    解锁是由于软件还是硬件造成的? 我认为我们在 LMX2485 EVM 和 LMX2485E EVM 中使用了不同的 VCO。 检查 VCO 上的标记以确认 VCO 的频率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San、您好!  

    我认为解锁是由于软件造成的。  

    当我在 TICS Pro 中使用 LMX2487E.zip 时、因为解锁未发生、并且工作正常。  

    顺便说一下、我已经在 LMX2487E-EVB 上将 LMX2487E 替换为 LMX2485E、我将另一个电路板的 VCO 用于 LMX2485E、而不是 LMX2487E-EVM 的 VCO。  

    目前、我使用 LMX2487E.zip。  

    谢谢、Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sakaguchi - San,

    您说过您可以使用 LMX2487E.zip 文件而不是 LMX2485E.zip 文件锁定 LMX2485E?

    您能否提供示例配置? 我可以看一下差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel San、您好!  

    是的、我可以使用 LMX2487E.zip 对 LMX2485E 进行锁定。  

    我附加了我尝试的配置的映像。  

    此致、Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sakaguchi - San,

    奇怪的是、当我使用 LMX2485E.zip 设置您的配置时、我有相同的寄存器值、因此它应该起作用。

    总之、您可以继续使用 LMX2487E.zip、完全没有任何损害。