主题中讨论的其他器件: LMX2487E-EVM、 LMX2487E、 LMX2485
您好!
我还在学习使用 LMX2487E-EVM 和 TICS Pro 的 LMX2485E。
(我将 其他电路板的 VCO 用于 LMX2485E、而不是 LMX2487E-EVM 的 VCO。
我选择了 TICS pro 的 LMX2485E 器件模式)
我发现 TICS Pro LMX2485E 模式存在以下问题;
1) 1)它不会仅写入 PLL 模式下"射频分频器 R 值"的电阻值。
在 PLL 模式的命令提示符中、不会出现只有"RF 分频器 R 值"的命令。
它可以在用户控制和原始电阻模式的"RF 分频器 R 值"上写入电阻器。
2)当我在 PLL 模式下选择"Prescalar=8"时、实际 Fvco 频率不是计算值。
CPUTRF 电压不正确?
当我选择"Prescalar=16"时、情况良好。
请告诉我如何解决问题。
Shoko