This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:对于 LMx2595、斜坡模式下的最低频率是多少?

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992971/lmx2595evm-what-is-the-lowest-frequency-in-ramping-mode-for-lmx2595

器件型号:LMX2595EVM

尊敬的专家:

我正在使用 LMX2595EVM 生成从1000MHz 到10MHz 的 LFM 信号。 我首先设置 PLL 参数并在 SA 中看到信号。

然后、我切换到斜坡页面、 点击按钮"Update ramping GUI"、我看到 RAMP0的"实际启动频率"为"8000"、这等于 PLL 页面中的 Fvco_FREQ。

这是否意味着、最低的斜升频率是 fvco 频率、并且通道分频器在斜升模式下不可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    您应该将8080而不是1010放在上部框中、将8000放在下部框中;RST 不应选中。 将阈值(位于右上角)设置为100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    正如您说过的、但当我选中斜坡框时、电路板没有输出。 取消选中斜坡框后、电路板输出1GHz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jhon、

    这种配置对我来说很好、应该可以正常工作。

    是否可以使用以下序列重试?

    1:RAMP_EN = 0

    2. VCC 为器件加电

    对所有寄存器进行编程、确保其锁定到1000GHz 输出

    4.程序 RAMP_EN = 1.

    如果它没有斜坡、请在 FPD = 50MHz 而不是100MHz 时再次尝试上述序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的帮助、电路板最终提供正确的斜坡信号。

    此致、

    Jhon