This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD1212:静态输出

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/992393/cdclvd1212-static-outputs

器件型号:CDCLVD1212

我正在使用 CDCLVD1212,希望可以选择关闭缓冲器的输出。

我注意到数据表的表1提供了一个输出为静态的选项。 我在数据表中找不到静态的定义。

问题:

"静态"是否意味着输出为高阻抗或预先确定的逻辑电平,如果是最后一个,我们是否需要拉电阻器来设置"静态"输出?

对于 IN_SEL,FPGA 高阻抗输出是否是有效的“开路”?

IN_SEL 是否能够处理0或1与高阻抗之间的动态切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    表1在注释中提到、当 IN_SEL 保持"打开"时、输入缓冲器被禁用、输出为静态、是的。

    我没有在此配置中运行此器件、数据表也没有具体描述此配置。 尽管如此、我们仍在考虑在禁用输入缓冲器时将保持最新的逻辑状态。  

    IN_SEL 能够处理动态开关。