This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:通道分频器(相位噪声)

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008928/lmx2594-channel-divider-phase-noise

器件型号:LMX2594

大家好、

我们使用 LMX594安排了一款产品。

当从 VCO/4更改为 VCO/8时、20LOG (2)不会降低6dB。

请给我建议以改进。

                    1kHz、 10kHz、 100kHz、 1MHz 偏移       

Fout=VCO/2 (5500MHz):-102.2、-111.8、-113.4、-123.8 dBc/Hz

Fout=VCO/4 (2750MHz):-109.9、-118.3、-119.3、-129.6dBc/Hz

Fout=VCO/8 (1375MHz):-113.4、-122.4、-124.1、-134.1 dBc/Hz

Fout=VCO/16 (687.5MHz):-118.9 -128.1、-131.2、-141.2 dBc/Hz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我检查了我的数据库、我有一个 Fvco=8GHz 的图、看起来我有与您类似的观察结果(深蓝色线迹为 div/8)。

    我认为这或多或少是 介于1kHz 和10kHz 偏移之间的相位噪声凸点。 我将尝试增加 "旁路"引脚上的分流电容器。 例如、引脚3是旁路引脚之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    感谢您的快速回复。

    好的、我会尝试。

    谢谢、

    Arai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    目前、引脚3是4.7uF 电容器(陶瓷电容器)。

    当引脚3设置为10uF 时、它将被解锁。

    你是否有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    10µF 是数据表的建议值、它不会使 PLL 解锁。

    如果 R0已解锁、请再尝试一次编程 R0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    I 通过发送10uF 和20uF 的寄存器0 (RE)锁定引脚3。

    但没有改善。

    你是否有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    您的原理图是否与 EVM 相同?  

    您的参考时钟频率是多少;CAL_CLK_DIV 设置是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    是的、我们的原理图与 EVM 相同。 (环路滤波器除外)

    参考时钟频率为640MHz TCXO。

    CAL_CLK_DIV 为 DIV4。  FPD=160MHz

    +5V_IN→LDO (ADM7151-04)→+3.3V_Vcc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    我没想到您的参考时钟频率这么高。 您的 ACAL_CMP_DLY 设置是什么? 根据 TICS Pro 的建议、该值应为16 (十进制)左右。 如果为10、则将其设为16或使 CAL_CLK_DIV = Div8。

    如果修改后的环路滤波器在160MHz FPD 下工作、则没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    ACAL_CMP_DLY 设置为16。

    我们将尝试 Div8和 Div10的组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 Div 8和10、结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    我要求我的同事使用 EVM 验证这一点、我们将告诉您测试结果、请继续关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    调查结果如何?

    如果有任何好的信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arai-San、

    很遗憾、我还没有更新、我的同事仍在等待绿灯才能进入实验室。 我们已将此测试请求放入队列中、一旦我们有了实验室访问权限、我们将能够非常快速地获取数据。 很抱歉让你久等了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    我知道。
    谢谢你。