This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:时钟输入不稳定性

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012276/lmk03318-clock-input-instability

器件型号:LMK03318

我正在使用 LMK03318、 并遇到基准时钟不稳定的情况。 它配置为在单端模式、10MHz、3V3信号中使用 PRIREF。 PRIREF_N 连接到 GND。  PLL 未锁定。
我正在使用 CMOS (+/HiZ)将 PRIREF 路由到 Output7。 其输出显示为红色、同时输入时钟显示为绿色。  我不明白这里发生了什么。 这似乎是一个过渡问题、涉及触发器。 当 PRIREF 路由到输出时、我只期望缓冲版本。 输入时钟非常干净、无反射或不良侧面(如黄色所示)。 有什么想法发生了什么情况、什么是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否通过正确配置 Ticspro 中的状态引脚并测量状态引脚电压来检查 PLL 是否锁定?

    PLL LOL 表示 PLL 失锁。

    此外、在写入所有寄存器后执行软复位以重新校准 VCO。 您可以在 Ticspro 的日志窗口中看到已完成的操作。

    使用向导正确计算频率。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显示的图具有建议的设置。 问题仍然存在。  

    黄色是输入时钟、10MHz、3V3。 此外、还测量了20/80上升下降时间至1.5ns =>压摆率> 1V/ns
    红色为  PRIREF 至 Output7、带 CMOS (+/HiZ)  
    蓝色表示 STATUS1配置为 PLL LOL、推挽、低电平有效、快速。  
    应用了"软复位"。  
    Status1脉冲以几秒钟的间隔出现。  
    PRIREF 倍频器已启用。  

    禁用倍频器后、"软复位"后不会输出

    电源:  
    VDD_IN、VDD_PLL、VDD_LDO、VDD_DIG 的测量值为3.35V、纹波< 2mV。  
    测得的 VDDO 为1.77V、 纹波< 2mV。  
    PDNn 具有100nF、3V3和1V8在 PDNn 达到1V2之前的16ms 内保持稳定。
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    因此 PLL LOL 始终处于激活状态、这意味着 PLL 永远不会被锁定。 您能否上传您正在使用的配置(.TCS 格式)? (在 Ticspro 中、File -> Save)。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 TCS 配置文件:

    此致
    Harald

    e2e.ti.com/.../LMK03318_5F00_10M_5F00_V0.42.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harald、

    配置对我来说是正确的。 我无法判断导致问题的原因。 您能否尝试启用输入端接和/或将输入缓冲器更改为差分?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图是 LMK03318的黄色输入、其中启用了 DIFF 项。 (使用0.9pF 有源探头从引脚测量1mm)、红色为 Output7 CMO+。 蓝色表示锁定检测推挽。 PLL 现在处于锁定状态。 PLL 似乎按预期工作、相位噪声按预期工作。 我还尝试了一个更快的缓冲器、这也使得 PLL 按预期运行。  
    电路板层叠是一个8层电路板、L2和 L5上有2个 GND 层。 LMK03318的焊盘具有24个连接到 GND 的过孔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来问题是输入缓冲器。 您可以使用以下设置回读输入验证状态:

    在工具栏中、有"读取所有寄存器"可读回状态寄存器。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在应用基准输入检测的新设置并执行"软复位"、然后执行"读取状态寄存器"
    我得到的结果如图所示。 "+压摆率检测"和"-压摆率检测"的结果相同。 PLL 未锁定。  
    使用输入端接使 PLL 锁定。 基准输入检测始终与 RISE_VALID 和 FLER_VALID 设置相同。  

    此致
    Harald