我正在使用 LMK03318、 并遇到基准时钟不稳定的情况。 它配置为在单端模式、10MHz、3V3信号中使用 PRIREF。 PRIREF_N 连接到 GND。 PLL 未锁定。
我正在使用 CMOS (+/HiZ)将 PRIREF 路由到 Output7。 其输出显示为红色、同时输入时钟显示为绿色。 我不明白这里发生了什么。 这似乎是一个过渡问题、涉及触发器。 当 PRIREF 路由到输出时、我只期望缓冲版本。 输入时钟非常干净、无反射或不良侧面(如黄色所示)。 有什么想法发生了什么情况、什么是错误的?