This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP1204:IN_SEL 切换时间以实现稳定

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1011082/cdclvp1204-in_sel-switchover-time-to-stabilize

器件型号:CDCLVP1204

您好!

我们将在输入切换期间观察 CDCLVP1204的一些奇怪行为。   我们的系统如下:

  • 两个输入均为156.25MHz
  • 两个输入都是交流耦合(使用100nF 电容器) LVPECL 信号、并通过连接到 VAC_REF 引脚的50欧姆电阻器进行端接。   
    • 每组50Ohm 电阻器都有一个0.1uF 电容器、将 VAC_REF 连接到 GND。
  • LVPECL 输出端接在每条连接到 GND 的线路上的150 Ω 电阻器。
  • IN_SEL 和 GND 之间有一个4.75KOhm 下拉电阻器。
  • VCC = 3.3V

注意:我们知道输入多路复用器不是无中断的、也不是我们所期望的。

从输入0切换到输入1时、切换 时间小于10ns、切换时间的一般"形状"符合预期。   黄色轨迹线表示 IN_SEL。   绿色轨迹线表示 CDCLVP1204的 LVPECL 输出。

但是、当从输入1切换到输入0时、输出不符合预期:

我们看到差分输出电压大幅下降、然后在大约200ns 内"缓慢"地将幅度增加到所需的稳态值。

一些问题:

  1. 这是预期行为吗?
  2. 在切换后、输出稳定之前的最长保证时间是多少?   

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

           对迟交的答复表示歉意。 当您从输入1切换到输入0时、输出需要100ns 才能稳定、这似乎非常奇怪。 要回答您的问题:

    我无法评论这是预期行为还是意外行为、因为这取决于器件的内部电路。 由于这是一个非常旧的器件、我们需要同时找到设计数据库并返回到电路设计中。 让我们脱机。

    此外、由于数据表未指定任何有关稳定时间的内容、因此不保证最大时间。 我怀疑这也与器件的内部电路有关。  

    我将与你联系,以进一步澄清问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    让我们关闭此帖子、因为它已脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       仔细查看该器件的内部电路后、我可以确认这是预期行为。 将存在与 IN_SEL 切换相关的稳定时间。 产生此趋稳的原因与时钟输入级和多路复用器的偏置电路有关。 多路复用器和 IN0输入级共享偏置、因此、只要您从 IN1切换到 IN0、时钟就需要一些时间才能稳定。  

    1us 稳定时间是一个很好的焊球停止、但请注意、这不是特性描述所保证的。

    谢谢、