主题中讨论的其他器件: LMX2595
我将 LMX2595EVM 与 TICS Pro GUI 配合使用、以获得校准值(适用于全辅助模式)、 我遇到的问题是、每当我尝试使用 GUI 时(无强制值、执行复位等)、输出频率保持在11.95GHz、并且不会移动、无论我为 N 分频器、分子或输出频率提供了什么值。 过去、这对我来说很有用、但现在它不工作、频率也不变化。
当我将其置于完全辅助模式(选择 capctrl 强制、VCO SEL 强制和 daciset 强制)时、我可以使用 N 分频器和分子移动输出频率、替代方法不太准确。 在无辅助模式下对 GUI 做出响应的此故障是否表明器件存在任何问题? 我过去的做法完全相同,但这次我遇到了问题
注意:我确实使用0Ω Ω 串行电阻器替换了12kΩ Ω 串行电阻器、因此我可以与器件进行通信、这是 Spartan7 (200Ω Ω 串行电阻器已经从这些 GPIO 引脚流出)、我与器件以这种方式通信时没有问题(可以断电、置于复位状态等)。 并且在未通电时注意不要向串行引脚施加电压
这也让我把它放到了时钟和计时论坛中、我尝试在射频论坛中发帖、但它不会让我失望
下面是我的设置的一些屏幕截图