This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:LMX2595EVM 未通过 GUI 校准(可能强制值)

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012028/lmx2595evm-lmx2595evm-not-calibrating-with-gui-can-force-values

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2595

我将 LMX2595EVM 与 TICS Pro GUI 配合使用、以获得校准值(适用于全辅助模式)、 我遇到的问题是、每当我尝试使用 GUI 时(无强制值、执行复位等)、输出频率保持在11.95GHz、并且不会移动、无论我为 N 分频器、分子或输出频率提供了什么值。 过去、这对我来说很有用、但现在它不工作、频率也不变化。

当我将其置于完全辅助模式(选择 capctrl 强制、VCO SEL 强制和 daciset 强制)时、我可以使用 N 分频器和分子移动输出频率、替代方法不太准确。 在无辅助模式下对 GUI 做出响应的此故障是否表明器件存在任何问题? 我过去的做法完全相同,但这次我遇到了问题

注意:我确实使用0Ω Ω 串行电阻器替换了12kΩ Ω 串行电阻器、因此我可以与器件进行通信、这是 Spartan7 (200Ω Ω 串行电阻器已经从这些 GPIO 引脚流出)、我与器件以这种方式通信时没有问题(可以断电、置于复位状态等)。 并且在未通电时注意不要向串行引脚施加电压  

这也让我把它放到了时钟和计时论坛中、我尝试在射频论坛中发帖、但它不会让我失望

下面是我的设置的一些屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事:电路板的电流消耗比我对其进行编程时的电流高约60-70mA、约为0.4A

    编辑:13.95GHz 而不是11.95GHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    这对我来说毫无意义。 如果您能够将其锁定到13.95GHz、那么您以后如何才能更改其频率? 您能否使用 TICS Pro"默认配置"再次验证这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它未锁定在13.95GHz、只是输出在13.95GHz。 我已经尝试执行默认配置和测试配置、我以前使用的所有内容现在都不起作用。 我很困惑、虽然我知道在哪里可以找到另一个 LMX2595EVM、所以我将尝试使用该 EVM。

    我认为、实际上发生的情况是、它仅在完全辅助模式下工作? 但是、我无法获得使其在完全辅助模式下准确工作所需的校准值、因此我不知道

    我交换的0Ω Ω 电阻器是否会对其产生任何影响? 我倾向于说"否"、因为我仍然可以断电并重置器件、但您仍然不知道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:它可以再次工作。 无更改、完全相同的设置。 昨天不知道为什么它不工作。 奇数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢您的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel、

    这又发生了

    不确定原因、但 GUI 不允许我使用默认设置更改频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我真的不知道发生了什么、您说您有另一个 EVM、您是否尝试了该 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了这两种方法、我不确定正在发生什么、但无法设置频率。 我尝试设置默认值、不会更改任何内容、并且我在频谱分析仪上看不到输出。 我有3.3V 进入 VCC、还有一个用于 OSCINP 的100MHz CW 源。 OSCINN、RFAN、RFBP 和 RFBN 都以50Ω Ω 负载端接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    说明:我可以强制它处于完全辅助模式(尽管频率不是很准确)、但当恢复到 GUI 中的默认设置并尝试使用 GUI 对其进行编程时、没有任何结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    解决了我的问题-我的100MHz 时钟源没有我想象的那么可靠、切换到一个新的 Sig gen 可以解决我的问题