This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208V1HRGZR:匹配阻抗(HCSL 型100MHz 输出:Y4_P/N、Y5_P/N、Y6_P/N、Y7_P/N)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012938/cdcm6208-cdcm6208v1hrgzr-matching-impedance-hcsl-type-100mhz-output-y4_p-n-y5_p-n-y6_p-n-y7_p-n

器件型号:CDCM6208

您好!

客户正在使用 CDCM6208V1HRGZR 器件
请按以下方式查询输出端口阻抗。

Y4_P/N、Y5_P/N、Y6_P/N、Y7_P/N 引脚100Ω 的差分对信号输出的匹配阻抗是否正确?

使用模式如下所示。

部件:CDCM6208V1HRGZR

SI_MODE[1:0]= 10

PIN[4:0]= 0x03
UseCase =引脚模式4-V1
fin (PRI_REF)= 25MHz (LVCMOS)

输出端口(HCSL)
-。 Fout (Y4)= 100MHz
-。 Fout (Y5)= 100MHz
-。 Fout (Y6)= 100MHz
-。 Fout (Y7)= 100MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaehak、

    我不能完全理解这个问题。  

    1.如果您的意思是100Ohm PCIe 环境、而不是85Ohm、那么这是100Ohm 环境。

    2.没有内部端接。 您必须为 HCSL 添加50Ohm 接地外部终端。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在设计 PCB 时、我询问是否可以将 fout (Y4~5_P/N)差分对信号的匹配阻抗设计为100欧姆。

    我正在设计的 PCB 上的 CDM6208使用模式如下:

     -。 SI_MODE[1:0]= 10

     -。 PIN[4:0]= 0x03

     -。 UseCase =引脚模式4-V1

     -、Fin (PRI_REF)= 25MHz (LVCMOS)