This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:LMK04828原理图回顾

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1012139/lmk04828-lmk04828-schematic-review

器件型号:LMK04828

您好、先生、

在我们的设计中、我们使用 LMK04828 CLK 合成器为 RFSoC 中的 RF-ADC 和 RF-DAC 提供时钟。 具有 SYSREF 作为反馈并具有嵌套双环回的单路 LMK 器件。  

LMK 输入

TCXO:10MHz LVCMOS (CLKIN 0)

VCXO:100MHz LVPECL

LMK 输出:

LVDS 输出

DCLKOUT:150MHz

SDCLKOUT:3.125MHz

e2e.ti.com/.../LMK04828_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harika、您好!

    我们将在本周进行回顾、并与您一起回顾。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harika、您好!

    嵌套双环回配置在每个输出信号的输入基准之间建立了固定的确定性相位关系。 随附的应用手册解释了保持0延迟模式的标准。   

    https://www.ti.com/lit/an/snaa294/snaa294.pdf

    如果您在基准时钟和所有输出时钟(包括 SYSREF )之间有确定性相位要求、则需要重新查看您的基准输入频率(10MHz)。

    您的原理图看起来不错、建议遵循 LMK04828EVM 原理图、以保持正确的连接和正确的组件值、如 C11和 C16至10nF。

    https://www.ti.com/lit/ug/snau145b/snau145b.pdf

    对于 LVDS 输出、将560 Ω 电阻器放置在 ZU_PL_CLK_P/N、 ZU_SYSREF_P/N 和 ZU_PL_SYSREF_P/N 输出上。

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢你的答复。

     LMK04828数据表中提到了 LVDS 输出的两种终端方案、一种是具有外部接收器终端的 RX 器件、另一种是具有内部接收器终端的 RX 器件。

      对于这些使用外部接收器终端的 LVDS 输出、ZU_PL_CLK_P/N、ZU_SYSREF_P/N 和 ZU_PL_SYSREF_P/N。

       

    无论图中的上述配置如何、是否需要在两种配置的 LMK 输出端放置560 Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果这些信号 与外部端接一起使用、那么继续使用100欧姆外部电阻器。

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢你的答复。

     我还有一个问题

    对于 OSCIN 或 CLKIN 输入、对于 LVPECL 差分 CLK 输入、为什么 TX 侧和 RX 侧都需要2次交流耦合、如数据表中所述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harika、您好!

    LVPECL 驱动  器可以具有不同的终端电阻器、这会产生一些共模电压、而 LMK0482x 输入电压共模大约为1.6V 或1.7V 标称值(大约 VCC/2)。 为了隔离它们之间的共模电压并保持阻抗匹配、LVPECL 格式输入在终端驱动器和 LMK04828 (接收器侧)输入端都需要交流耦合电容器。

    此致、

    Ajeet Pal