This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:相位噪声降级

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1006663/lmx2582-phase-noise-degradation

器件型号:LMX2582

尊敬的先生:

我们在 偏移频率大于100KHz 时经历了相位噪声降级。 射频频率为4.675GHz。 频率降级为:

(1) 1KHz 偏移:0dB 降级。 测量与相位噪声仿真相同。   

(2) 10kHz 偏移:4dB 降级。  测量值比相位噪声仿真差4dB。   

(3)>100KHz 偏移: 8dB 降级。  测量 值比相位噪声仿真差8dB。   

环路带宽为~45KHz。 由于主要是频率范围>环路带宽下的衰减、因此我怀疑降级来自 VCO。 VCO 电压电源是 TI 的超低噪声 LDO。 我尝试在 VCO 电压总线上添加更多22uF 的电容器、但没有改进。 请分享您的评论吗? 可能的根本原因是什么?

Tony

  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您能告诉我们您的环路滤波器值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    请参阅以下环路滤波器。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    问题可能是由于 C4过小。 如果让 PLL SIM 为您计算环路滤波器值、您将始终得到≥3.3nF C4。  

    连接到 Vtune 引脚的最后一个环路滤波器分流电容器应至少为3.3nF、否则10kHz 和20MHz 偏移之间的 VCO 相位噪声将会不良。 我们将把他的要求放在数据表中。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们按照您的建议修改了环路滤波器。 环路带宽从45KHz 略微改变为36KHz。 1MHz 时的相位噪声现在与数据表相似。 100KHz 时的相位噪声有所改善、但仍然比仿真差。 频率降级为:

    (1) 1KHz 偏移:最初为0dB 降级=>无变化

    (2) 10kHz 偏移:最初~4dB 降级=> 无变化

    (3) 100KHz 偏移:最初~8dB 降级=>现在~4dB 降级。   

    (3) 1MHz 偏移:~8dB 降级最初=> 0dB 降级。

     还有其他建议吗? 随附的文件是寄存器设置。 射频频率为4675MHz。 基准为10MHz。 请仔细查看设置和评论。  

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_4675MHz_5F00_R2.txt

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    您的10MHz 基准的相位噪声如何? 是正弦波还是方波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     它是方波。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    因为它的压摆率很高、所以方波是很好的。

    您是否有10MHz 参考时钟的相位噪声图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    有关10MHz 相位噪声、环路滤波器、测量结果和寄存器设置、请参阅随附的文件。

     e2e.ti.com/.../toTI_5F00_Tx-PN_5F00_LMX2582-_2800_PFD-50M-BW-10K_2900_-060821.pptx e2e.ti.com/.../2543.HexRegisterValues_5F00_4675MHz_5F00_R2.txt

    请提供您的仿真结果供我参考。 另请分享您对相位噪声不良问题的评论。

    Tony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    由于环路带宽仅为6kHz、因此无需启用 MULT 即可使 FPD=50MHz。 每当 MULT > 1时、MULT 将增加 PLL 的噪声。

    这是我的仿真文件、其中包含参考时钟噪声。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_2582.sim

    当您修改电路板中的环路滤波器时、请确保将 C3放置在靠近 Vune 引脚的位置。  

    4675MHz 是分数通道、在 TICS Pro 中、您可能需要找到最佳的 MUS_ORDER。 通常情况下、三阶有利于大多数用例。 PFD_DLY 需要与 MUS_Order 匹配、将鼠标悬停在 PFD_DLY 下拉菜单上以查看应用提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    相位噪声现在变得越来越好。 当 PLL 频率为4675 GHz 时、我们还有另一个与噪声密度有关的问题。 在 O/P 功率为3dBm 时、噪声密度为~-141dBm/Hz、远高于您的数据表(~-150dBm/Hz)。  请分享您的评论吗? 可能的根本原因是什么?

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    相位噪声现在变得越来越好。 当 PLL 频率为4675 GHz 时、我们还有另一个与噪声密度有关的问题。 在 O/P 功率为3dBm 时、噪声密度为~-141dBm/Hz、远高于您的数据表(~-150dBm/Hz)。 请参阅随附文件的详细信息。 请分享您的评论吗? 可能的根本原因是什么?

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们指定了偏移100MHz 时的本底噪声、以 dBc/Hz 为单位。  您测量的是偏移频率超过690MHz 时的噪声密度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    好的。  690MHz 偏移时的噪声密度-141dBm/Hz 是否正确? 您可以在评估板上进行检查吗? 另请建议如何改进此功能。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    标记为3976.2MHz。 您能否将中心频率设置为3976.2MHz 并设置为= 1MHz (或10MHz)。 加电/断电 LMX2582通过断电位、您是否看到本底噪声有何差异?