This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595输出异常

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1009719/lmx2595-lmx2595-abnormal-output

器件型号:LMX2595

您好,

输入为100Mhz 参考输入、客户希望获得18GHz 输出、但输出波形如下:

请帮您进行分析。

此外、下面两张图片是相位噪声、一张是小数模式、另一张是整数模式。 如何降低相位噪声?  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    他们确定 FPD 仅为10MHz 吗? ACAL_CMP_DLY 应降至合理的数字。 在自动校准中、使用默认 VCO 校准参数。

    BTW、数据是使用其电路板+软件还是使用 TICS Pro + EVM 获取的?

    您所附的分数通道图的配置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回复、是的、FPD=10MHz、他使用了自己的板+ TICSpro。 下面是分数通道的配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    在该频率下、相位噪声最差、因为(1)杂散频率是1kHz 的倍数(2)使用的 FPD 太小(3)三阶调制器。

    如果客户坚持使用10MHz FPD、则使用一阶调制器应返回更好的相位噪声。 否则、100MHz FPD 将导致三阶调制器产生更好的相位噪声。

    BTW、为什么选择10MHz FPD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢 您的回复、配置 FPD=100Mhz 后、问题已得到解决。