Other Parts Discussed in Thread: LMX2572
尊敬的:
在多个 LMX2572板的相位同步方面、我需要一些帮助。
关于系统:我有一个定制板和一个定制程序 、用于导入由"TICS Pro"软件生成的寄存器文件。 加载寄存器映射后、仅修改所需的寄存器。
将寄存器加载到所有板(3)后、会实现锁相。 另一个想法是对所有电路板进行相位同步。
案例1:Fosc=10MHz、RFoutA =500MHz。 由于 Sync 类别为2、因此只需切换 VCO_PHASE_SYNC_EN 即可对电路板进行同步。 但是、这不起作用。

寄存器写入顺序如下(VCO_PHASE_SYNC_EN=0、开头):
N=N'/2、写入 R34、R36
VCO_PHASE_SYNC_EN = 1、写入 R0
N=N'、写入 R34、R36
VCO_PHASE_SYNC_EN = 0、写入 R0
情况2. Fosc=10MHz、RFoutA =2000MHz。 由于 Sync 类别为 1、因此电路板应在锁定后已同步。 但是、这两种方法都不起作用。

我错过了什么吗?
感谢您的支持。
此致