This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:无法实现相位同步

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008334/lmx2572-phase-synchronization-can-not-be-achieved

器件型号:LMX2572

尊敬的:

在多个 LMX2572板的相位同步方面、我需要一些帮助。

关于系统:我有一个定制板和一个定制程序 、用于导入由"TICS Pro"软件生成的寄存器文件。 加载寄存器映射后、仅修改所需的寄存器。

将寄存器加载到所有板(3)后、会实现锁相。 另一个想法是对所有电路板进行相位同步。

案例1:Fosc=10MHz、RFoutA =500MHz。 由于 Sync 类别为2、因此只需切换   VCO_PHASE_SYNC_EN 即可对电路板进行同步。 但是、这不起作用。

寄存器写入顺序如下(VCO_PHASE_SYNC_EN=0、开头):

N=N'/2、写入 R34、R36
VCO_PHASE_SYNC_EN =  1、写入 R0
N=N'、写入 R34、R36
VCO_PHASE_SYNC_EN = 0、写入 R0

 

情况2.  Fosc=10MHz、RFoutA =2000MHz。 由于 Sync 类别为 1、因此电路板应在锁定后已同步。 但是、这两种方法都不起作用。

我错过了什么吗?

感谢您的支持。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    请尝试增加 MASH_RST_COUNT、因为您的参考时钟频率较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢、这解决了锁定问题。 但是、我会再问一个有关与 SYNC 引脚的相位同步的问题。 如果我正确理解、那么当 osc 信号变为低电平时、SYNC 引脚必须变为高电平、并且至少在下一个 osc 信号变为高电平之前保持高电平? 或者我还需要注意什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RAM、

    在1类和2类同步中、SYNC 信号的时序无关紧要、只要芯片看到一个低电平到高电平转换、它将同步。