使用同步模式时、会重新计算 N 分频器和小数分频器、以考虑通道分频器(包括分频器)的影响。
表2中列出的最小 N 分频器限制是否适用于 N 分频器除以 IncludedDivider 之后、或者它们是否仅适用于在对 IncludedDivide 进行校正之前的 N 值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用同步模式时、会重新计算 N 分频器和小数分频器、以考虑通道分频器(包括分频器)的影响。
表2中列出的最小 N 分频器限制是否适用于 N 分频器除以 IncludedDivider 之后、或者它们是否仅适用于在对 IncludedDivide 进行校正之前的 N 值?
如果这是正确的、并且我很高兴得到 TI 的某人的确认、那么这会使某些频率无法在同步模式下运行、因为某些 N 在对 IncludedDivide 进行调整后变得太小。
例如、在非同步模式下、5038MHz 可通过80MHz 基准生成、其中 N = 125、num = 19、DEN = 20、chdiv = 2。
在同步模式下、IncludedDivide 为4、在对其进行调整后、N = 31、num = 39、DEN = 80。 由于 f_osc = 10.076GHz、表2中的最小 N 为32、混频顺序为1。 N 为31只能在整数模式下使用、这不会产生5038MHz。
如果在同步模式下调整 IncludedDivide 后适用表2中的限制、则会出现在同步模式下根本无法访问的某些频率。 TI 的任何人能否确认情况如此?