This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:同步模式下的 N 分频器限制

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1007083/lmx2594-n-divider-restrictions-in-sync-mode

器件型号:LMX2594

使用同步模式时、会重新计算 N 分频器和小数分频器、以考虑通道分频器(包括分频器)的影响。

表2中列出的最小 N 分频器限制是否适用于 N 分频器除以 IncludedDivider 之后、或者它们是否仅适用于在对 IncludedDivide 进行校正之前的 N 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    表2中的限制位于 IncludedDivide 之后。 如果 IncludedDivide 为4、N 为28、则总分频为112、该限制仅适用于28个器件。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是正确的、并且我很高兴得到 TI 的某人的确认、那么这会使某些频率无法在同步模式下运行、因为某些 N 在对 IncludedDivide 进行调整后变得太小。

    例如、在非同步模式下、5038MHz 可通过80MHz 基准生成、其中 N = 125、num = 19、DEN = 20、chdiv = 2。

    在同步模式下、IncludedDivide 为4、在对其进行调整后、N = 31、num = 39、DEN = 80。 由于 f_osc = 10.076GHz、表2中的最小 N 为32、混频顺序为1。 N 为31只能在整数模式下使用、这不会产生5038MHz。

    如果在同步模式下调整 IncludedDivide 后适用表2中的限制、则会出现在同步模式下根本无法访问的某些频率。 TI 的任何人能否确认情况如此?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在本例中、我们必须降低 FPD 或使用不同的混泥顺序以符合最小值 N 限制、否则、它不会锁定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在对 IncludedDivider 进行调整后 N 值太低、则似乎需要将输入 R 分频器设置为大于1的值、以便可以增大 N。

    数据表中没有提到针对同步模式运行的前置 R 或 R 分频器的任何限制、只有输入倍频器和倍频器。