This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:评估用于替代的 TI#39;s RTC 解决方案

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1007833/bq32002-evaluating-ti-s-rtc-solution-for-replacement

器件型号:BQ32002

大家好、

我的客户正在评估我们的 RTC 以替代 Intersil 的 ISL12057。

有两个问题、请咨询。

  • 如果使用 BQ32002DR、他们是否需要更换具有12pF 负载电容的晶体器件? ISL12057所需的晶体负载电容为6pF
  • 您能否为我们的 RTC 提供建议的晶体、如下图所示? 我在我们的数据表中没有看到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的冯斌:

    要使 BQ32002正常工作、需要~12pF 负载电容。

    我们的数据表显示、我们的初始精度测试是使用 KDS DMX-26S 12.5pF 晶体执行的。 这证明了12.5pF 满足 BQ32002的~12pF 典型要求、Intersil 器件的所有推荐晶体也可以与我们的器件配合使用。 该表中列出的每个晶振的数据表都有一个6pF 和一个12.5pF 型号;器件型号会发生变化、但是数据表特性(除了负载电容)将保持不变。 请注意、12.5pF 是一个高度标准化的值、几乎所有制造商都为32.768kHz 晶体提供12.5pF 型号、因此可能还有更多晶体可以与 BQ32002配合使用。

    此致、

    Derek Payne。