Other Parts Discussed in Thread: BQ32002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ32002 大家好、
我的客户正在评估我们的 RTC 以替代 Intersil 的 ISL12057。
有两个问题、请咨询。
- 如果使用 BQ32002DR、他们是否需要更换具有12pF 负载电容的晶体器件? ISL12057所需的晶体负载电容为6pF

- 您能否为我们的 RTC 提供建议的晶体、如下图所示? 我在我们的数据表中没有看到它。