Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594EVM 大家好、团队、
我收到了客户关于用于 LMX2594EVM 的电容器的问题。
应终端客户的请求、他们愿意将 EVM 板载 LQG15HS18NJ02D 更改为 LQG18HN18NJ00D。
虽然电感/阻抗/Q 值的频率特性与原始电容器略有不同、但您能否确认由于特性的这种变化、时钟运行是否存在问题?
LQG15HS18NJ02D:18nH (±5%)、0.36Ω(最大值)、Q 8 (最小值)
LQG18HN18NJ00D:18nH (±5%)、0.37Ω(最大值)、Q 12 (最小值)
Murata LQG18HN18NJ00D 数据表链接(search.murata.co.jp/.../JELF243B-0002.pdf)
此致、
梁太郎福井