This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:EVM 的电容器变化如何影响性能?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1002045/lmx2594evm-how-change-of-capacitor-of-evm-will-affect-the-performance

器件型号:LMX2594EVM

大家好、团队、

我收到了客户关于用于 LMX2594EVM 的电容器的问题。

应终端客户的请求、他们愿意将 EVM 板载 LQG15HS18NJ02D 更改为 LQG18HN18NJ00D。

虽然电感/阻抗/Q 值的频率特性与原始电容器略有不同、但您能否确认由于特性的这种变化、时钟运行是否存在问题?

LQG15HS18NJ02D:18nH (±5%)、0.36Ω(最大值)、Q 8 (最小值)

LQG18HN18NJ00D:18nH (±5%)、0.37Ω(最大值)、Q 12 (最小值)

Murata LQG18HN18NJ00D 数据表链接(search.murata.co.jp/.../JELF243B-0002.pdf)

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福井山、您好!

    该电感器用作射频扼流圈、具有较低的 Q 值不应导致大问题。 0.01µF μ F 去耦电容器比电感器更加重要。 我们使用了宽带电容器、以确保它是良好的射频短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung-San:

    很抱歉我迟到了。

    客户对回复满意、决定继续使用电感器。

    感谢你的建议。 我谨宣布本案结案。