Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, USB2ANY, LMX2820
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMX2820
我正在6GHz 下测试评估模块 LMX2820EVM、但无法确认相位噪声规格(用户指南第7页)。
在 1kHz 至100kHz 范围内、相位噪声高出4dB 至5dB。
在1MHz 时、偏移仅高1dB、在规格中、偏移较高。
我使用的是 Wenzel Associates 公司的低噪声100MHz RF 板。 我使用的100MHz 基准功率为12dBm 相位噪声数据测量已在2个不同的设置上进行验证。
使用输入倍频器和 FPD 200MHz 时、相位噪声尚未得到改善。
有什么建议吗?
谢谢、