This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:LMX2820EVM 相位噪声

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, USB2ANY, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003765/lmx2820evm-lmx2820evm-phase-noise

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2820

我正在6GHz 下测试评估模块 LMX2820EVM、但无法确认相位噪声规格(用户指南第7页)。

在 1kHz 至100kHz 范围内、相位噪声高出4dB 至5dB。

在1MHz 时、偏移仅高1dB、在规格中、偏移较高。

我使用的是 Wenzel Associates 公司的低噪声100MHz RF 板。 我使用的100MHz 基准功率为12dBm 相位噪声数据测量已在2个不同的设置上进行验证。

使用输入倍频器和 FPD 200MHz 时、相位噪声尚未得到改善。

有什么建议吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    一些有时会有所帮助的事情:

    • 拔下 USB2ANY 并查看是否有任何变化
    • 检查是否是电源问题-我们已经看到电源引入宽带噪声的几次

    您是否使用默认 EVM 配置文件? 您能否保存您在尝试测量相位噪声时加载的配置文件副本并将其上传到 E2E 以供我们审核? 我可以使用 Wenzel 将其加载到我们的 LMX2820上、我们可以尝试关联任何设置问题。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我们有相同的问题。

    我在标题"关于:LMX2820EVM:相位噪声"中发布了该问题、但尚未解决。

    我们似乎别无选择,只能等待印度网站上的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的耐心、我们一直在尝试在实验室中花一些时间来研究这个问题、 我们也非常渴望快速解决这个问题、但您可能知道、印度站点的情况并不理想。  

    敬请期待、我们一定会在您找到解决方案后通知您。 谢谢你。