This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:PLLatinum 仿真器没有正确的电荷泵电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200EVM, LMX2582, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1005335/lmx2582-pllatinum-simulator-does-not-have-the-correct-charge-pump-currents

器件型号:LMX2582
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200EVMLMX2592

我目前使用的是 ADC12DJ3200EVM、它使用 LMX2582生成 ADC 时钟。 我想使用 PLLatinum Sim 估算 ADC 时钟抖动、但是 PLLatinum 中的充电电流设置与 ADC GUI 或数据表中的设置不匹配。 LMX2582具有5位电荷泵电流、每个位的步长大约(5/32) mA = 0.15625mA、满量程31x (5/32) mA = 4.844mA。 电荷泵乘法器值为1.0、1.5、2.0和2.5、因此电荷泵的最大电流可以是2.5x31x (5/32) mA = 12.109mA。 PLLatinum Sim 的设置最高可达24.219mA。 虽然我意识到我可以选择器件实际支持的电荷泵电流、但由于电荷泵电流菜单中的误差、我对抖动估算的信心降低了。

LMX2582和 LMX2592数据表对电荷泵电流位有一个奇怪的定义、因为看起来电荷泵电流寄存器的2个 MSB 已经被交换。 这可能是数据表中的错误、也可能是芯片中的错误、因此数据表反映了实际情况。 请 TI 的人员查看 CP_IUP/IDN 位到当前映射、并确认数据表是否正确或有误。 我目前无法访问频谱分析仪或相位噪声分析仪、否则我只会查看环路带宽。

谢谢!

此致、
Dave Hawkins。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我比较了 ADC GUI 与 TICS Pro 与 PLLatinum Sim、我认为我看到了这种差异。 TICS Pro 在 GUI 上显示"有效电荷泵增益"、等于2 x CP_IUP/CP_IDN x CP_ICOARSE、或者由于 CP_IUP=CP_IDN、这也可能是(CP_IUP+CP_IDN) XCP_ICOARSE。这个额外系数2表示最大电流为2.25x3mA、与 PLLatinum Sim 值一致(25x32mA)。

    我还看到 TICS Pro 具有数据表中所示的 MSB 位映射。 从0到4的位加权是0.156mA、0.312mA、0.625mA、2.5mA、 1.25mA、即前两个重量看起来是向后的。

    此致、
    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    LMX282/92使用双电荷泵、电荷泵总电流等于 IUP+IDN。  它们的最大 设置为4.844mA、因此总电流为9.6875mA。 如果启用乘法器、则最大值为 为2.5 x 9.6875 = 24.21875mA。

    当 启用乘法器时、锁定检测精度会降低、我们建议尽可能不要使用乘法器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Noel! 感谢您的帮助! 此致、Dave。