This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:自动打开"8.3.9.3.2生成同步&quot 的方法;

Guru**** 2506535 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1004354/lmk04803-automatic-on-8-3-9-3-2-methods-of-generating-sync

器件型号:LMK04803

大家好

如果我们问 LMK04803、您会介意吗?


我们的客户希望使用 SYNC 配置所有输出。
使用 "8.3.9.3.2生成同步的方法"上的"自动"、是否可以像 图11那样配置所有具有同步的输出?




当客户在"8.3.9.3.2生成同步的方法"上使用自动时、是否应使用 SYNC 引脚(6Pin)?
在这个问题的背景下、对于自动、使用寄存器设置、我们无法判断 PLL2_N 是否生成同步事件。


使用具有 R0-R5延迟设置的自动模式、是否可以延迟适用的输出?
客户假设如图12所示。


此致、

大田松本



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    1. 所有输出均可通过这种方式进行配置。 请注意、共享同一分频器的同一通道(例如 CLKout0和 CLKout1)中的输出也必须共享相同的数字延迟。
    2. 每当使用内部 VCO 时、写入 PLL2_N 都会生成同步事件。 任何自动同步方法都不需要 SYNC 引脚。
    3. 是的、应该可以在仍然设置 R0-R5延迟的同时使用自动方法。 以下任何方法都将起作用:
      1. 如果 SYNC_EN_AUTO=1、则写入[R0、R1、R2、R3、R4中的任何一个、 R5]将触发同步事件。 通常、为了防止不需要的同步事件、最简单的操作是首先在 R0-R5中配置数字延迟、然后设置 SYNC_EN_AUTO=1、并写入 R0。
      2. 每当使用内部 VCO 时、写入 PLL2_N 都会生成同步事件。 数字延迟可以事先确定、当在寄存器编程期间写入 PLL2_N 时、PLL 将自然同步分频器。
      3. 否则、设置 SYNC_PLL1_DLD 或 SYNC_PLL2_DLD 将分别在 PLL1锁定或 PLL2锁定时自动触发同步事件。 这可确保每次 PLL 锁定时 PLL 的延迟建立、而无需写入任何其他寄存器设置。

    此致、

    Derek Payne