请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04803 大家好
如果我们问 LMK04803、您会介意吗?
我们的客户希望使用 SYNC 配置所有输出。
使用 "8.3.9.3.2生成同步的方法"上的"自动"、是否可以像 图11那样配置所有具有同步的输出? 
当客户在"8.3.9.3.2生成同步的方法"上使用自动时、是否应使用 SYNC 引脚(6Pin)?
在这个问题的背景下、对于自动、使用寄存器设置、我们无法判断 PLL2_N 是否生成同步事件。
使用具有 R0-R5延迟设置的自动模式、是否可以延迟适用的输出?
客户假设如图12所示。 
此致、
大田松本