This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出信号周围有许多间距相等的干扰信号

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1003806/lmx2594-the-output-signal-is-surrounded-by-many-interference-signals-with-equal-spacing

器件型号:LMX2594

大家好、

配置 LMX2594输出2GHz 点频率、参考信号50MHz、相位检测器频率100MHz、输出频谱(如图1所示)、在2.56MHz 间隔接近载波高干扰时发生、MUXOUT 引脚设置为高电平。

这种现象的可能原因是什么? 如何消除这种干扰?

谢谢、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    您是否在不同的 VCO 和 Fout 频率下看到相同的杂散?

    参考时钟是否来自 XO? XO 的电源是否来自直流/直流转换器?