请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、
配置 LMX2594输出2GHz 点频率、参考信号50MHz、相位检测器频率100MHz、输出频谱(如图1所示)、在2.56MHz 间隔接近载波高干扰时发生、MUXOUT 引脚设置为高电平。
这种现象的可能原因是什么? 如何消除这种干扰?


谢谢、
罗美
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.